This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:C2000ProgConsole退出代码

Guru**** 2051860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103102/tms320f2808-c2000progconsole-exit-code

部件号:TMS320F2808
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

您好,

长期以来,我们一直在 现场设备上使用C2000Prog 1.2 v更新TMS320F2808芯片上的固件。 它始终可以与具有UI的C2000Prog SW完美配合。

由于这次我们需要使该过程自动和远程进行,因此我们使用了C2000ProgConsole。 虽然它似乎总是正常工作, C2000ProgConsole 有时会将1作为退出代码,而不是0。

目前,我们希望避免在这些旧式设备上安装和使用Uniflash。 我也将以并行的代码提出问题。

你们中的一些人是否知道C2000ProgConsole v的退出代码的含义1.2 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于F2808是在多年前开发的,请直接与Codeskin联系,如您所述。

    谢谢,此致,

    Vamsi