This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:使用并联方法测量电流(MOSFET电源至接地)

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101541/tmdxiddk379d-current-measurement-using-shunt-method-mosfet-source-to-ground

部件号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8323RS

您好,

我可以看到 TMDXIDDK379D有3个电流传感器,2个类型用于相电流,1个用于MOSFET电流。 通常,我们将相电流传感器用于FOC,MOSFET源电流分流器用于保护,例如过电流或直通。 相电流传感器需要高共模电压(在高压应用中)电流传感器或昂贵的LEM型传感器。 但是 ,套件原理图中所示MOSFET源脚中的一个可能是低成本和低电压。

我们是否可以使用 TMDXIDDK379D套件中的电流分流器进行FOC测量? 是否有MOSFET并联电流至相电流的公式? 是否有任何缺点? 特别是在FOC的SVPWM中,在任何给定时间至少会有3个MOSFET,所以我想知道这有多有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    2000 "]我们2000我们是否110.1541万是否可以使用TMDXIDDK379D 测量工具包中的电流分流器[FO379D]?

    硬件连接可用,但我不确定是否有任何软件项目演示并联电流感应。 https://www.ti.com/lit/sprui43中记录了一些规定

    您将TMDXIDDK379D与配合使用的是哪一个C2000 controlCARD?

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有TMDXCNCD2.8379万D控制卡。 我对逻辑及其含义更感兴趣。 因为这种电流感应方法并不常见,在任何文献中都看不到。 但是,它是超低成本的低侧电流监视器。 我们是否需要全部3个,或者我们也可以只选择两个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您进一步解释您的问题和兴趣,现在更加清楚了。 在回答之前,我需要与团队中的其他人进行确认。 我将此帖子保持打开状态并回复给您。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所有BoostXL DRV板都显示了FOC的低侧电流感应。 例如BOOSTXL-DRV8323RS/H。

    有关 电机控制SDK (MCSDK)中的详细信息和SW项目,请参阅www.ti.com/.../spruj26。 它讨论了3分流器和1分流器。

    《InstaSPIN用户指南 》(https://www.ti.com/lit/spruhj1)提供了有关使用不同数量的低侧并联电阻器的更多说明。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya:  

    添加到Kevin的resopnse -  

    让我们将MOSFET电流称为低侧电流。 低侧感应和相位电流感应的结果与以下差异类似:  

    由于切换低侧开关,低侧电流在本质上是产生的。 然而,由于电动机绕组阻抗,相电流在本质上是连续的。  ADC采样可以在相电流感应中的任何距离进行,因为它是连续的。 在低侧传感的情况下,电流只能在低侧开关接通周期的中点采样。 这种感应在每个切换周期发生一次。 它启用逐周期PWM控制。 接通周期中点的感应可减少因振铃(接通/关闭时发生)及其在低管道循环时的影响而产生的错误感应。 此离散样品的封装将与相电流相同。  

    C2000 ADC转换CAB的起始位置应配置为PWM接通周期的中点(或稍早于中点)。 请参阅F2.8379万D的技术参考指南以了解相同的-  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8i/spruhm8i.pdf?ts=1652991586619&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F28379D</s>2.8379万

    以下参考设计显示了1-2-3分流解析方法及其支持材料- https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0778万

    此外,我们所有 的BoostXL DRV板都使用低侧电流感应。 您也可以参考示例以了解如何实施。

    此致,

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 完美!  

    我将详细介绍软件实施。 但是,如果您知道,您能否告诉我从低侧并联电流构建相电流的公式? 据我所知,我仍需要为我的FOC使用相电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya:

    低侧分流电流(离散)将与相电流(连续)相同。 您不需要重新构造,因为contol将按周期进行循环。

    Sumit