This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2801:用于TMS320C2801的最新c++编译器

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102343/tms320c2801-latest-c-compiler-for-tms320c2801

部件号:TMS320C2801
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F28.0025万C

您好,  

TSM320C28xxx的最新工具c++链是什么?

v 16.9 .6.LTS是否为最新版本?

它是否支持c+11 标准?

请将链接张贴到工具链。

谢谢

成形术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasty,

    v 21.6 .0.LTS是最新的编译器。

    https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-xqxJ05PLfM/21.6 .0.LTS/ti_CGT_C2000.21.6.0.LTS_windows-x64_installer.exe

    它支持ISO标准的2003 C++标准

    https://www.ti.com/lit/ug/spru514x/spru514x.pdf?ts=1652870633208&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FC2000-CGT</s>2000

    https://www.ti.com/tool/C2000-CGT

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还有一个问题

    我尝试通过内置于XDS110连接到Launchpad F2.8002万x

    通过XDS110的串行端口工作正常,但JTAG不工作。 尝试了3块板,结果相同。 所有跳线均已安装,库存设置。

    有什么想法吗?

    获取:

    [开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\RASTY~1.SLU\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    图书馆的构建日期为2017年11月6日。
    库的构建时间是'10:36:36'。
    库软件包版本为7.0 .100.0。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是带USB接口的XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置了XDS110功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为'SC_ERR_PATH_BLONTE'。

    解释如下:
    JTAG IR和DR扫描路径不能循环位,它们可能已损坏。
    扫描JTAG扫描路径的尝试失败。
    目标的JTAG扫描路径似乎已中断
    存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasty,

    只是为了确保您使用的是Launchxl-F28.0025万C上的默认开关设置?

    另外,您使用的CCS版本是什么?  如果您使用的是较旧的CCS,是否可以安装最新的11.1 (CCS.x)。 它将安装最新的FTDI驱动程序和仿真器驱动程序。

    是否可以检查Windows设备管理器是否正确枚举?

    您是否可以检查板载的启动开关? 我将尝试等待启动模式,只是为了确保任何代码未运行。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS更新到  版本:11.2 .0.0.0007万 帮助。

    谢谢

    成形术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh

    下一个问题。

    通过eCAN引导。  

    我正在 查看https://www.ti.com/lit/ug/spru722c/spru722c.pdf

    我知道我必须将文件转换为某个二进制格式,并在每条消息中使用2个字节通过CAN进行流式传输。  

    是这样吗?

    我需要帮助解释表9。 不同XCLKIN值的比特率值。

    即:

    a)如何设置“XCLKIN值”?

    b)默认eCAN比特率?

    此致

    成形术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rasty,

    如果您不介意,请为CAN主题创建一个新线程。 这样,我们就可以分配给CAN专家,他的回答比我的回答要好得多。 更好的管理方式是确保及时解决问题。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    我之前发布了关于eCAN启动的问题,但没有回答。 如果您能将其转发给CAN专家,我将不胜感激。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102068/tms320f280049-boot-to-ram-from-can-port</s>2000 2000110.2068万28.0049万

    此致

    成形术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rasty。 我将 在CAN引导上与主题专家进行跟进,很抱歉未获得该线程的响应。

    我现在将关闭此线程。   

    此致,

    Santosh