This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:如果我们删除了OPA320,ADC性能会怎样?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103018/tms320f280049c-if-we-removed-the-opa320-what-happen-on-the-adc-performance

部件号:TMS320F28.0049万C
主题中讨论的其他部件:OPA320

各位专家,您好!

我的客户正在开发基于 F2800x C2000硬件设计指南 实时.pdf的F28.0049万,这里有一个问题。

他们使用 的外部参考电压如下所示,他们想知道 OPA320 可为电路带来哪些优势?为什么设计此OPA320?

如果我们删除了OPA320,ADC性能会发生什么变化? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    在VREFHI上看到的任何噪声都将直接反映在ADC性能中,因此运算放大器需要非常精确和稳定。 其次,运算放大器具有较高的驱动强度,其中某些参考无法提供所需的电流。

    如果您希望节省成本,那么内部参考可能是您的最佳选择,因为您不需要此电路。

    数据表描述了内部参考性能与非常干净稳定的外部参考性能的下降。  


    此致,
    科迪