This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8386万S:如何设置项目以用于首发和发布

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103406/tms320f28386s-how-to-setup-project-for-debut-and-release

部件号:TMS320F2.8386万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

你(们)好

C2000ware附带的所有示例都有两个构建选项。

有些产品附带RAM/闪存构建选项。

有些选项附带调试/发布构建选项。

调试和发布构建选项之间的基本区别是什么?

我的猜测是优化,但还有什么?

我正在构建一个项目,使用RAM/flash 选项开始它的生活。

这些选项是否更接近调试版本? 还是发布版本?

如果我要添加“发行版构建”选项,应在项目属性中更改/添加哪些内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    有两种不同之处:

    -关闭优化以进行调试。 在版本构建中,默认优化级别为-o3,可针对项目进行调整

    -调试模型

        调试构建的完整符号调试信息

        没有用于发行版构建的符号调试信息

    谢谢,此致,

    Santosh