This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:使用ePWM在一个切换周期中生成两个脉冲

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103376/tmdsdock28379d-generating-two-pulses-in-one-switching-cycle-using-epwm

部件号:TMDSDOCK2.8379万D

您好,

我需要在一个开关循环中在ePWM引脚处生成两个脉冲。 此外 ,我需要一个死区来处理这些脉冲。 是否可以将CMPC和CMPD与死区配合使用? 如果是,请告诉我 如何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    操作限定符和计数器比较子模块使用CMPA和CMBB为ePWM输出创建事件。 我建议您将ePWM设置为上行计数模式,这将使您可以更灵活地设置操作,以便在一个ePWM期间为您提供两个脉冲。 是的,死区可应用于输出的上升/下降边缘。  

    以下 是我们的ePWM模块的视频系列,可帮助解释所有子模块。

    此外,请参阅 C2000Ware中的ePWM示例。  

    此致,

    Marlyn