This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8335万:通信问题

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099895/tmdsdock28335-communication-issue

部件号:TMDSDOCK2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

客户遇到 有关设备的问题,请参阅以下详细信息。

"
我目前正在使用带实验者套件的TMSF3202.8335万微控制器。 我遇到了一个问题,当我开始使用它来控制直流/直流转换器时,与计算机的通信中断,我无法继续调试。 它会丢失,重新连接的唯一方法是重置微控制器。

我一直试图在论坛上找到如何写入微控制器的闪存,但我一直无法做到。 您是否有手册或其他资料?

如何对微控制器进行编程,使其在打开时开始运行?
"

谢谢你。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    请在此处查看C2000Ware中的闪存示例C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00\device_support\F2833x\examples\flash_F28335\。2000。</s>2833 2.8335万 此示例采用了前一个链接到RAM的示例,并具有从闪存运行所需的增量。

    此处的另一个步骤是将引导模式更改为闪存,以便在开机时代码将分支到正确的位置。  设备数据表中详细介绍了启动引脚,但首先您需要使用上述示例作为模板来移植代码以引导至闪存。

    我们还举办了一个F2833x研讨会,该研讨会深入探讨了该主题,并在上面介绍了一个实验室示例/Soln。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=Ae-QPe2n1irgj1a.Fw-zPA__jEBbtmC__LATEST

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    刚刚收到客户的回复,请参阅以下详细信息。

    感谢您提供有关闪存的信息,我查看了示例并阅读了文档,但是我无法使其正常工作。 我´mn´t Lab_10.cmd作为链接器,并添加了Lab_10.h Flash.c,按照示例中的指示编写memcpy,但到目前为止,程序不起作用。 我尝试运行Lab_10项目,它可以正常工作,即使在没有跳线的情况下也是如此。 我不´m´m我在这里做错了什么事,如果你能给我更多的帮助,我会非常感谢。

    此致,
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    我不认为这是我们能够在E2E上进行一般调试的事情。  客户是否可以提供其原始和新的.cmd (链接程序文件)以及他们正在调用memcpy的代码等?

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    刚刚收到客户的回复,请参阅以下详细信息。

    我正在尝试使用研讨会的.cmd,正如我在前面的消息中所解释的那样。

    e2e.ti.com/.../DAB_5F00_PWM3.rare2e.ti.com/.../IQmath.rar

    我当时认为TI在C2000文件夹中有许多链接器命令文件。 有特定微控制器型号的名称,有些型号有RAM和闪存,但是我认为F2.8335万只有RAM。 您认为是否可以获取正常工作的通用链接程序命令文件?

    谢谢你。

    此致,
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    我今天没有时间查看客户发送的文件。  在尝试重复使用现有文件方面,我想如果他们看一下2806x器件,它会有类似的内存映射,他们可以尝试重复使用。  如果有任何问题,他们只需查看该结构并更改内存地址以匹配F2833x。  我会尽量仔细观察这个问题。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    此路径中的链接器F2.8335万.cmd:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00\device_support\F2833x\con\cmd\ 应2000应完成2833完成客户想要执行的操作。  这将占用所有ramfuns并将其置于闪存中,并从RAM运行。

    客户代码中的memcpy将在使用前将其从闪存复制到RAM。  我看到他们将其称为secureRAMfuns,我要验证此名称是否与链接程序文件一致;在上述情况下,它只是ramfuns_Load/Run等

    最佳,

    Matthew