This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:将ADC用作中断时出错

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103161/tms320f2808-using-adc-as-interrupt-has-an-error

部件号:TMS320F2808

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

ADC用作中断触发源,由ePWM以18K的ePWM频率触发,但有时可以看到ADC在18K时不输入中断,而是在30K时输入中断。

ADC配置位:

AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0x04;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 4;  
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 1;  

AdcRegs.ADCTRL2.bit.EXT_SOC_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.ePWM_SOCA_SEQ1=1;  
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1=0;  
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=0;  

AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2=1;

AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;  

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    Matthew目前不在办公室,但他将于周一返回帮助解决此问题。

    此致,

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Omer Amir,

    感谢您的消息,此问题已由客户解决(这是由于多个ePWM触发的ADC)。 再次感谢!

    此致,

    樱桃