This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2801:如何对器件进行编程,读取和擦除

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104105/tms320c2801-how-to-program-and-read-and-erase-the-device

部件号:TMS320C2801

大家好,

请您帮助我们的客户解决以下问题。  

我正在尝试对TMS320C2801PZ器件进行编程。 当我尝试对设备进行编程时,无法对其进行编程。 有一些安全密码。 请告诉我如何使用该地址,我按照数据表中的规定,将红色地址标记为0x000。 然后设备无法访问。 安全锁区域变为零,整个内存范围为0,无法访问。 请帮助我找到正确的设备编程方式。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

         TMS320C2801是ROM器件,无法擦除/编程。 您极不可能拥有这些零件。 您可能拥有的是TMS320F2801,它是闪存部件。  

    在e2e帖子中很难解释CSM的操作。 请浏览参考指南,如果您有具体问题,请告知我们

    您的设备似乎被意外锁定。 可以想象,您在密码位置中将所有的零都编程为零。 在任何情况下,如果您不知道密码,则无法解锁设备。 如果您有为设备编程的.out文件 ,则可以将其转换为十六进制文件,以找出在密码位置中编程的单词。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,@Hareesh Janakiraman
    该器件是 TMS320C2801PZA,具有闪存和OTP存储器  
    请告诉我如何对设备进行编程以及执行擦除和读取操作。  
    如何使用密钥? 我是该设备的新客户,无法理解如何在不锁定的情况下对设备进行编程和擦除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

       TMS320C2801同样是ROM器件。 它没有闪存或OTP。 您可能拥有 的是TMS320F2801,它是一个闪存部件。 如前所述,很难在e2e帖子中解释CSM操作。 请浏览参考指南( www.ti.com/lit/SPRU712 ),如果您有特定问题,请告诉我们。 我们 的研讨会材料 简单介绍了该设备,因此这是一个很好的起点。