请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C 各位专家,您好!
我遇到了一个问题,我想将CAN数据接收转换为浮点值。 我想我不能正确理解C中的IEE754表示法。我很理解32位上浮点的分解,但我不知道如何从我的字节中获取浮点数字?
可以帮我吗?
谢谢!
Damien
int32_t data;
void update_param_corrector(struct corrector_parameters * param)
{
data = (int32_t)can_rx_buffer[4];
data |= ((int32_t)can_rx_buffer[5] << 8);
data |= ((int32_t)can_rx_buffer[6] << 16);
data |= ((int32_t)can_rx_buffer[7] << 24);
param->KP = (float32_t)data;
}