This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:CLB的样例项目

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104465/tms320f28379d-sample-project-for-the-clb

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

我想与CLB一起迈出第一步。

您是否有使用CLB的样本或教程?

谢谢你

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralf:  

    我们为CLB提供了大量基础材料。 我建议从C2000 Academy平台中提供的CLB培训模块开始。 可从以下网址获得:

    https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy

    在CLB培训模块结束时,您可以在完成CLB培训后了解相关的宣传材料列表。 我推荐“使用C2000 可配置逻辑块(CLB)设计” 应用报告,该报告详细介绍了如何从C2000Ware SDK逐步创建CLB示例7。

    如果您有任何其他问题,请联系我们。

    此致,

    彼得