This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812:构建错误。声明与"void delay(unsigned int)"不兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101656/tms320f2812-tms320f2812-build-error-declaration-is-incompatible-with-void-delay-unsigned-int

部件号:TMS320F2812

 我遇到了一些问题。 当我生成示例代码时。

说明资源路径位置类型
#148声明与“void delay(unsigned int)"(在“C:/YH_DSP2812_CODE/DSP281x_common/include/ext_inf.h"的第40行声明) YH_SPI_8SEG.c /example20_SPI_8SEG第27行C/C++问题

说明资源路径位置类型
gmake:***[C:\YH_DSP2812_CODE/DSP281x_Examples/example20_SPI_8SEG/YH_SPI_8SEG.OBJ]错误1示例20_SPI_8SEG C/C++问题

说明资源路径位置类型
gmake:目标'all'由于错误而没有重制。示例20_SPI_8SEG C/C++问题

我使用:TMS320F2812
DSP仿真器:XDS100V2
CCS版本:111.0

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    似乎DELAY函数声明和定义不兼容。 解密使用UINT32_t (unsigned long)作为输入参数,根据错误说明,函数定义使用unsigned int (UINT16_t)作为输入参数。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要修改? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。 请告诉我问题是否已解决?

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试修改后,它显示此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    需要在第40行删除Unsigned Before UINT32。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    删除第40行的unsigned时。

    它在第1行显示common.h错误。

    我还删除了“未签名”,然后我构建。

    下一步该怎么办?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以在ext_inf.h中检查延迟函数定义?

    谢谢

    Vasudha