This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:关于以太网通信(使用Beckhoff ET1100 ESC)

Guru**** 2544130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102754/tmdsecatcncd379d-about-ethernet-communication-with-beckhoff-et1100-esc

部件号:TMDSECATCNCD379D
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DTMDSCNCD2.8388万D

尊敬的TI团队:

我正在 研发项目中使用以下开发套件。  我正在使用此开发套件进行EtherCAT通信(从属)。

www.ti.com/.../TMDSECATCNCD379D

TMDSCNCD2.8379万D 套件TMS320F2.8379万D中没有以太网外设。

我是否可以使用Beckhoff ET1100 EtherCAT从属控制器(ESC)进行以太网通信?

Sinan,
谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sinan:

    是的,这是可能的。 更好的选择是使用TMDSCNCD2.8388万D,因为F2838x将EtherCAT ESC集成到了器件中。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kevin:

    我们使用 TMDSECATCNCD379D 开发套件在研发项目上取得了相当大的进展。 因此,我现在不打算更改此开发套件。

    这408.5721万这是4021是可能的。

    是否有与Beckhoff ET1100 EtherCAT从属控制器(ESC)进行以太网通信(TCP/UDP)的示例应用程序?

    Sinan,

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sinan:

    是否408.5833万是否有408.5833万有与TCP控制器ET1100/Catesc (UDP控制器)进行以太网通信的示例应用程序[/Ether1100?

    带ET1100的TMDSECATCNCD379D用于EtherCAT,而不是以太网。 有一种称为以太网over EtherCAT (EOE)的功能,您可能对此感兴趣?

     有关TMDSECATCNCD379D的示例应用讨论,请参阅以下指南。 但是,它不会展示EOE,尽管SSC工具可以生成我认为的代码/堆栈。

    https://www.ti.com/lit/spruig9

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kevin:

    EtherCAT408.6011万 EtherCAT上408.6011万上有一种称为以太网(EOE/quote)的东西,也许您感兴趣吗?

    是的,我对EtherCAT (EOE)上的以太网感兴趣。

    如何使用SSC工具为EtherCAT (EOE)以太网生成代码/堆栈? TI能否就此制作示例应用?

    Sinan,
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sinan:

    下面是以前的E2E中有关EOE和Beckhoff SW Stack的一些信息。 我们目前没有任何计划在F2838x器件上制作EOE示例应用(因为它本身具有以太网模块)。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819618/ccs-tms320f28379d-tms320f28579d-emif-ethercat</s>2000 200081.9618万2.8379万2.8579万

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kevin:

    [QUOTE userid="31.5587万" url="~/support/mspecters/csc2-mspicers-group/c2000/f/csc-mspiner-forum/1102754/tmdsecatcncd379d-about以110.2754万以太网通信与Beckhoff-et1100-4087683#4087ESC["]由于408.7683万由于EO28E4087EO28E器件本身具有以太网模块,我们目前没有任何计划在以太网上制作样例(引用)。

    TMDSCNCD2.8388万D 设备具有用于以太网和EtherCAT通信的单独RJ45连接器。 在TMDSECATCNCD379D 套件中,只有一个用于EtherCAT的RJ45连接器。 但是,使用单个RJ45连接器,以太网和EtherCAT通信是否会更好?  

    Sinan,
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sinan:

    使用408.7848万使用单408.7848万单个RJ45连接器,以太网和EtherCAT通信是否更好?  [/引述]

    以太网通信只需要板上的一个PHY + RJ45连接器,即F2838x和主机设备之间的一个连接。

    EtherCAT通信通常是两个端口系统,其中许多设备以菊花链方式连接。例如,Port0可能连接到主设备,Port1可能连接到网络中的下一个从属设备。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin

    感谢您提供信息。

    非常感谢您的反馈。

    也要感谢TI E2E一如既往的快速支持。

    祝您度过美好的一天,时刻保持安全。

    我将在稍后关闭此后案例。

    Sinan,
    谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sinan:

    不用客气。 如果您有兴趣了解有关C2000上EtherCAT的更多信息,特别是我们有一个很好的培训视频系列,请访问以下链接:

    https://training.ti.com/ethercat-protocol-introduction-ethercat

    最佳,

    Kevin