This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8025万C:重置信号说明

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104166/tms320f28025c-reset-signal-description

部件号:TMS320F2.8034万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,Champ:

我正在询问我的客户。 他们希望确认并询问有关TRM中写入的重置信号的更多描述。

1.对于 SCCRESET, 如果在安全复制或CRC函数中发生向量提取,DCSM将触发重置。 ?   当用户尝试 访问安全存储器而不 使用 我们提供的ROM功能时,DCSM是否会重置设备?

2. 对于 HWBISTRS,是否能够获得有关HWBIST流程的更多信息?

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,

      您的问题不适用于F2.8034万。 正确的零件号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh,  

    很抱歉,部件号错误导致了拼写错误。 应为F2.8002万x。 您是否愿意帮助解决这些问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.</s>2.8025万 对于 SCCRESET, 如果在安全复制或CRC函数中发生向量提取,DCSM将触发复位,这意味着什么。 ?   当用户尝试 访问安全存储器而不 使用 我们提供的ROM功能时,DCSM是否会重置设备?[/QUOT]

    否,只有安全复制或CRC功能中发生向量提取时,才会声明重置。 换言之,当断言中断时。 对安全存储器的访问将被阻止,但不会触发中断

    2.</s>2000 2000110.4166万2.8025万 对于 HWBISTRS,IT能否获得有关HWBIST流程的更多信息?

    HWBIST专家将离线联系您。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,

    此应用程序说明提供了有关HWBIST工作原理的一般信息。

    C2000硬件内置自检-德州仪器(TI)

    HWBIST覆盖范围:90%  

    请查看<C2000Ware install>\libraries\diagnostic\f2.8002万x中提供的文档,了解以下特定于设备的差异。

    此致,

    Manoj