请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,Champ:
我正在询问我的客户。 他们希望确认并询问有关TRM中写入的重置信号的更多描述。
1.对于 SCCRESET, 如果在安全复制或CRC函数中发生向量提取,DCSM将触发重置。 ? 当用户尝试 访问安全存储器而不 使用 我们提供的ROM功能时,DCSM是否会重置设备?
2. 对于 HWBISTRS,是否能够获得有关HWBIST流程的更多信息?
谢谢,此致。