This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:CLA中的FABS功能问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103918/tms320f28035-fabs-function-in-cla-problem

部件号:TMS320F2.8035万

您好,专家

CCS版本:10.2.0.0.0009万  

编译器:v21.6.0.LTS

使用CLA 2.8035万时遇到了问题。

我使用了死函数"fabs",在构建项目后,出现错误"fab无法解决"

但奇怪的是,公司和链接可以完成,有.out /.map/.hex

如何解决问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CLA支持FABS功能。 由于生成了.out文件,这意味着编译成功。

    您是否可以执行"重建项目"?

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重建项目有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我在我的最后尝试了一下,但我没有看到那个错误。 我也在使用编译器版本 21.6.0.LTS

    是否可以尝试其他CCS工作区?

    此致,

    Veena