This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0023万:如果选择晶体振荡器(X1/X2)为25MHz,该器件是否可以工作?

Guru**** 2750115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103474/tms320f280023-can-the-device-work-if-the-crystal-oscillator-x1-x2-is-chosen-to-25mhz

部件号:TMS320F28.0023万

各位专家,您好!  

我的客户犯了一个错误:他们选择 了25MHz的晶体振荡器。 但从我们的数据表中:  

外部晶体振荡器的最大频率 为20MHz。  

我想知道如果晶体振荡器为25MHz会发生什么情况? PLL是否正常? 虽然SYSCLK和CPUCLK可以通过SW设置为100MHz,但我想再次确认硬件的影响。  

此致,  

意愿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只要您符合内部时钟频率规范(在数据表中提到),PLL就可以正常工作。

    您可以在25MHz频率下运行Crystal,但如果负载电容器选择不正确,则会降低振荡器的负电阻,这将影响晶体振荡器的稳定性和启动时间。 客户或他们的供应商可以描述他们的设置,以了解他们的系统中有多少负面阻力。 如果最终结果高于3倍ESR,则没关系。

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nirav,  

    理解,感谢您的指导。  

    此致,  

    意愿