This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0041万:如何对DCSM OTP进行编程以设置启动模式

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103237/tms320f280041-how-to-program-dcsm-otp-to-set-boot-mode

部件号:TMS320F28.0041万

您好,

我想锁定启动模式,以便开机时只能从闪存启动。  我看到有OTP寄存器可以将其设置为BOOTPIN和BOOTDEF配置,但不清楚如何对OTP区域进行编程。  是否有某种形式的指导文件或示例代码可用于支持此操作?

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    当您打开CCS --> Tools --> On-Chip Flash时,您将看到用于编程DCSM OTP位置的选项。

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    打开CCS时,没有“工具”路径。  我运行的是CCS 11.1.0.0.0011万。  我尝试扩展您的图形以更好地了解您所处的位置,但当它缩放时,分辨率太差,无法读取屏幕。   您能帮我了解您打开的内容以及您去的地方吗?

    谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    连接CPU/CCXML文件并单击Tools (工具)选项卡后,您将看到On chip Flash (片上闪存)选项。

    此致,

    Nirav