This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8379万D:5段SVPWM与7段SVPWM的优势

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103803/launchxl-f28379d-advantage-of-5-segment-svpwm-vs-7-segment-svpwm

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

大家好,  

我正在尝试使用空间矢量PWM运行三相2电平逆变器。 TI提供了一个SVPWM模块,但这是一个标准(7段SVPWM),它具有固有的第三谐波注入和空,V0,V7和有源矢量V1-V6的交替序列。 对于用于低压电机控制的应用,我阅读了一些有关将SVPWM修改为只有一个空矢量(即V0)的5段序列的文章,这有助于实现与7段SVPWM相比的小切换损失。 但是,我有几个问题与此相关,当我使用5段SVPWM时,传导损耗是否会增加,在高,低负载或速度下建议使用哪种模式,因为我正在控制一台PMSM机器,而这台逆变器是。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     C2000Ware-MotorControl-SDK中有一个无传感器FOC示例项目,即通用电机控制实验室 ,它基于F2.8002万x器件和一组TI EVM套件,但它可以轻松迁移到F2837x或具有其他逆变器板的其他C2000器件。 有关本实验的详细介绍可在实验室用户指南中找到。以下链接是本指南的一部分,介绍了如何将本实验迁移到其他设备和转换卡。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万

    您可以将SVM模式设置为使用7-segment  或5-segment SVPWM。  如果将SVM模式设置为SVM_COM_C,则SVPWM为7-segment    如果将SVM模式设置为SVM_MIN_C或 SVM_MAX_C,则SVPWM为5段  此 项目不支持和使用SVM_DQ_S。   如果使用低侧并联电阻器进行电流感应,则FOC项目中只支持SVM_COM_C和SVM_MIN_C。