This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:与 CAN FD 兼容

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TMS320F28377S-Q1, TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109672/tms320f28377s-q1-compatibility-with-can-fd

器件型号:TMS320F28377S-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN4550

当前使用的 MCU 芯片是 TMS320F28377S-Q1。 由于该芯片在内部与 CAN 2.0集成、因此能否与 TCAN4550-Q1搭配使用以实现与 CAN FD 的兼容性并满足功能安全要求? 还有哪些芯片同时具有 CAN FD 控制器和收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您不打算使用28377上的片上 CAN 模块、而是使用片上 SPI 与 TCAN4550连接以实现 CANFD 功能。 我相信应该可以达到财政司司长的要求。 让我与 FS 专家核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F2838x 非常适合 F2837x + CAN-FD

    TM320F280039C 系列还提供 CAN-FD、即将随 Q1型号一起发布

    还建议查看功能安全

    https://www.ti.com/lit/ml/swab014 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于 FS 确认是否有结论?

    此外,如果使用 片上 CAN 模块 ,是否有用于 CAN FD 扩展(以满足 FS 要求)的解决方案?

    还有哪些芯片同时具有 CAN FD 控制器和收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524562" URL"~μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1109672/tms320f28377s-q1-compatibility-with -CAN-FD/411459#411414959"]您好吗、是否有关于 FS 确认的结论?

    2838x 可能在年底前获得安全认证。  

    [引用 userid="524562" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1109672/tms320f28377s-q1-compatibility-with-CAN-FD/411459#411459"]此外,如果使用 CAN 模块 ,是否有 CAN 扩展解决方案(满足 FS 要求)[?]

    很抱歉,我不理解这个问题。 您是否在问 您是否不使用片上 CAN 模块和使用 TCAN4550等外部芯片、是否可以使用 FS 要求?

    [引用 userid="524562" URL"~支持/微控制器/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1109662/tms320f28377s-q1-compatibility-with -CAN-FD/411459#4114959"]还有哪些芯片同时具有 CAN FD 控制器和收发器?

    TCAN4450和 TAN4551