请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28335 您好!
在 我的项目中使用 DELAY_US 宏时遇到问题。
这只是一个简单的闪烁项目、让环境正常工作。
int main(void)
{
int i = 0;
InitSysCtrl();
Gpio_select();
DINT;
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
for (i=0; i<10;i++)
{
GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO31 = 0x1;
DELAY_US(10000L);
}
return 0;
}
当我使用链接器文件 28335_RAM_lnk.cmd 时、DELAY_US 宏 正在工作。
但是、使用链接器文件 F28335.cmd 执行宏会导致一个非法的 ISR 函数:
//
// ILLEGAL_ISR - Illegal operation TRAP
//
interrupt void
ILLEGAL_ISR(void)
{..}
我的错在哪里?
我将使用以下组件:
Windows 10 Enterprise 64位内部版本17763
Code Composer Studio 11.1。
C2000编译器 TI v21.6.0.LTS
对于 F28335:
扩展坞 USB-EMU TXN100
F28335控制卡版本2.2