Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE
大家好、
我的客户希望在正弦/余弦传感器器件中使用280049、我想知道在这种情况下、我们是否有任何资源或库可以使用。
我的客户仅使用传感器 TAS2440、输出信号为 Sin 和 Cos、并且希望计算用于电机控制的角度

问题:
- 第一个问题是,我们是否有这样的参考代码可用于此?
- 第二个问题:如果我们没有这样的参考代码,我检查 PM_SINCOS_LIB,它将使用 QEP 和 SIN/COS。如果我们可以修改代码以在其中使用? 如果可以、我们需要修改什么?
谢谢!
简森