Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、专家、
下面是 EtherCAT 的测试报告、我的客户询问如何进行测试以获取这些数据? 是否有可帮助进行测试的示例代码?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
您好、专家、
下面是 EtherCAT 的测试报告、我的客户询问如何进行测试以获取这些数据? 是否有可帮助进行测试的示例代码?

你好、很强、
我认为用于收集此性能数据的软件只是 C2000WARE 中 echoback 示例的编辑版本(可以使用 CM 或 CPU1版本)。 将其更改为32个16位输入和32个16位输出。
可以在不同的 F2838x 器件上使用示波器探测 Sync0信号、以测量前3项。 对于第4个和第5个项目、我认为您必须探测 PHY 信号本身(RX_DV 和可能 TX_EN 信号)
最棒的
Kevin