This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:从内部闪存运行

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110129/tms320f28374s-run-from-internal-flash

器件型号:TMS320F28374S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我有一个工作中的 CCS 工程、闪存在 RAM 中时效果很好。 但当我闪存至闪存时、器件重新启动(断电-开启)后不会发生任何情况。

出什么问题了?

GPIO72上拉至 VCC
GPIO84拉至 GND

使用了 SysConfig

CCS 版本:11.1.0.00011

C2000Ware v4.00.00.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    请查看此 [常见问题解答]如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878674 

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vamsi。 感谢你的答复。
    我看了常见问题解答文章、有些要点还不是很清楚。
    重点是我的项目完全正常工作(包括从闪存运行)。 但是、在更新 C2000Ware 并使用新副本替换目标器件后、它通过闪存停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    根据此帖子中的第一条消息、您的引导模式引脚未配置为进行闪存引导。

    启动模式 GPIO 引脚应配置为闪存启动(1、1)、以便在下电上电后独立执行闪存。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vamsi。

    工作。
    但在目标器件的上一个副本中、GPIO 设置为72至1、84至0、并且工作正常。 我将寻找原因。
    感谢您的回答。