This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 controlCARD 和 TMDSCNCD28035ISO 控制卡的硬件兼容性

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108751/tms320f28335-hardware-compatibiity-of-tms320f28335-controlcard-and-tmdscncd28035iso-control-card

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035ISOC2000WARETMDSCNCD28335

我已购买 TI 太阳能微型逆变器参考设计、此设计使用 C2000太阳能微型逆变器 EVM 套件、其中 TMDSCNCD28035ISO 控制卡将与基板配合使用。

我希望改用 TMS320F28335 controlCARD、并将此控制卡插入基板。 然后重新执行软件以完全控制此太阳能微型逆变器

了解如何为28335 MCU 执行此操作。 有可能吗? 我的问题是 从 硬件的角度来看 TMS320F28335与 TMDSCNCD28035ISO 引脚兼容、这样我就可以将其换出了。

我知道我需要更改存储器映射、cmd 文件等、但可以重新使用现有代码的某些部分。

我想在尝试之前确认一下。  谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KY、

    这些 controlCARD 在资源上非常相似。 F28335 controlCARD 没有集成仿真器。 您可能需要解决此问题、也许您可以使用集线站进行编程、并在连接到太阳能套件后从闪存运行。

    其次,要确认 DIMM 连接器上是否有所有所需的资源,您可以查看 DIMM 映射。 C2000Ware 中包含以下内容:

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO

    我不知道该套件中使用了哪些功能、但03x 和33x 系列非常相似、因此我希望移植是一项相当简单的任务。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我还购买了附带集线站的 TI 28335实验板套件。 您的建议解决了我的问题。

    很抱歉、我还有一个与此 TI 太阳能微型逆变器参考设计板相关的问题。 目前、我将通过用户手册来查看用于此电路板特性描述的设置。 在所有设置中、如下图所示:

    对于辅助电源、PV 仿真器设备和交流电源设备、需要使用手动应力(仅限线路和中性连接)、如图所示。 实际上、我实验室中的大多数设备都是线(单相)、中性和接地(我所在的国家/地区是230VAC 单相)。

    您能在这里更详细地阐述一下什么是安全问题吗? 由于我不熟悉电力电子产品、安全也是我最关心的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子将重新分配给此开发套件的所有者。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的测试设置似乎尝试避免从直流 P/S、交流 P/S 和直流偏置 P/S 产生任何接地环路

    此外、由于所有 P/SS 均悬空、因此在运行测试时不要接触任何设备。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我还有一个与此太阳能微型逆变器开发套件相关的问题。 在用户指南中显示的许多测试设置中、TI 使用100欧姆或200欧姆或1K 欧姆的电阻器(具有500W 的高额定功率)作为负载。 这主要原因是什么? 是否可以使用交流负载设备替换这些电阻负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有一个使用光伏逆变器输出功率的电网仿真器、则只需使用它构建一个测试设置即可。

    建议在方框图中使用交流电源+电阻负载来仿真电网仿真器。 交流电源向光伏逆变器提供交流电压信息(频率、幅度)、光伏逆变器的输出由电阻器消耗、并确保逆变器的输出不会传输到交流电源。

    最棒的

    John