This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:GPIO 引脚6-此引脚上的最小电压输出

Guru**** 2530330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109684/tms320f280037c-gpio-pin-6--min-voltage-output-at-this-pin

器件型号:TMS320F280037C

尊敬的 TI 支持团队:

我想知道这个 DSP 上 GPIO 6引脚的最小输出电压、当这个引脚被配置为输出引脚时、通常3.3V 是最大高电压的输出电压、在最坏的情况下、这个引脚的最小输出电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 下面重点介绍了最小数据表:

    此致、

    Vince