This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:可以读取 ADC 模块 A、但我可以#39;t RED ADC 模块 B

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107382/tmdscncd280049c-can-read-adc-module-a-but-i-can-t-red-adc-module-b

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
当我使用 C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\adcadc_ex11_multiple_soc_ePWM 时,我可以读取 ADC 模块 A 的 ADC_Result,但 ADC 模块 C 的 ADC_Result 在 CCS 的调试模式中没有改变值。 ADC 模块 C 的 ADC_Result 始终为零。
我想同步反馈模块 A 和 C (或 B)的 ADC 结果。
我的进度是使用 TMDSCNCD280049C 来反馈差分 AD 值。
由于280049C 具有同步单端 ADC 转换器,因此我想使用两个 ADC 转换器(如模块 A 和 B)
同步反馈差分信号
然后减去另一个以获得差分 ADC 值。
这个方向是对的?
 

请检查一下。
谢谢此致。
James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查该示例是否存在任何问题。 同时、您能否尝试在最新的 c2000ware 软件包中截断相同的示例?

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhadoria

    感谢你的帮助。

    我已经尝试过最新的 C2000软件包?

    它看起来很好、我将检查它是否 是实时同步的。

    谢谢。