This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:在 TMS320F2812上对闪存进行编程时、xds110是否使用 EMU0、EMU1?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMS320F2812, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109557/tms320f2812-are-emu0-emu1-used-by-xds110-when-programming-flash-on-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U、 UNIFLASH

我将使用 UniFlash 创建一个独立的.bat 文件、该文件将使用 TMDSEMU110-U (xds110) JTAG 适配器对 TMS320F2812进行编程。

在本例中、我们必须测试用于卡高电平/卡低电平的任何硬件引脚。  TMS320F2812目标板上的 JTAG 连接器是一个具有 EMU0和 EMU1的标准 TI 14引脚。  我需要知道在闪存操作期间是否使用 EMU0/1。  如果不将它们用于闪存过程、我们就不必测试它们、因此可以使设计更加简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    [~ userid="418619" URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1109557/TMS320F2812-are -emu0-emu1-use-by-xds110-when programming-flash-on TMS320F2812"] TMS320F2814引脚上的 JTAG 连接器是 TI 标准的目标板 EMU0引脚。  我需要知道在闪存操作期间是否使用 EMU0/1。  [/报价]

    您仍然必须使用 EMU0和 EMU1引脚:

    此致、

    Marlyn