This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:程序异常

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109198/tms320f28377s-program-abnormally

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

我的客户有多个28377 (明显被识别为28377)编程异常、他们认为芯片有问题。 我们需要您的帮助来分析原因。 谢谢。

1、生产线故障: 。可通过 C2Prog 成功对生产线进行编程、但 DSP 在加电后不会运行、并且无法对应用程序代码进行编程。

2:投入 市场一段时间,发现它失败了,回返了大约10个金伯利制度。 如果使用 C2Prog 将引导拉至低电平、则可以成功烧写、但 DSP 在上电后不会运行、无法烧写应用代码。

他们进行了以下测试:

1. 检查晶振、复位和电源是否正常。

2. ABA 测试。

图1:JTAG 扫描成功

图2:通过 JTAG 编程失败

图3:成功通过 SCI 和 c2prog 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelina:

    要对新器件进行编程、应将引导模式引脚配置为等待引导。   

    2.为了使应用程序在下电上电后从闪存运行、应将引导模式引脚配置为进行闪存引导。

    在本例中、您能否确认以上两项?

    3.当您说应用程序失败时,是否发生了任何复位(在 XRSn 上切换)?   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelina:

    此外、请查看此常见问题解答、并确保客户使用的工具版本正确:  

    [常见问题解答]  适用于 TMS320F2837x 和 TMS320F2807x 器件的产品变更通知(PCN) 20180523001.1和 PCN 20200115000.2:  

         https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/729543?-FAQ-Product-Change-Notice-PCN-20180523001-1-for-TMS320F2837x-and-TMS320F2807x-devices 

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    由于产品已经大规模生产了很长时间、而且故障仅发生在几个芯片上、我们是否可以认为设计没有问题? 第1点和第2点可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    器件中也没有任何变化。  因此,建议检查这些项目。

    您是否查看了 PCN 常见问题解答并确保它们使用的是 CCS 和 UniFlash 的相应版本?

    谢谢、此致、
    Vamsi