This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CAN#39;t 在 CCS 中导入 Launchxl 演示项目

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099048/launchxl-f280049c-can-t-import-launchxl-demo-project-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我安装了 Code Composer Studio 版本:11.2.0.00007、当我想从示例文件夹导入 launchxl 演示项目时、我收到并错误地说无法解释元数据。 如所附图片中所示。

Import error

可以毫无问题地导入示例文件夹中的任何其他工程。

通过查看示例项目、我注意到 launchxl 项目缺少.ccsproject 和.cproject 文件。 其他项目具有这些文件、但 launchxl 缺失。

我尝试通过复制 LED 项目示例中的内容来手动创建它们、并且可以导入 launchxl 项目。 但我遇到编译和链接错误、我被占用了。

我在软件开发方面有经验、但这是我第一次使用 TI 微控制器及其生态系统。

有人可以帮助我如何在 CCS 中导入该项目吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否下载并安装了 C2000Ware SDK?   https://www.ti.com/tool/C2000WARE 

    如果已经安装、则尝试从 SDK 中运行一些示例。 尝试 Blink_LED 示例、它位于:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

    请确保您选择 LAUNCHXK_CPU1_RAM 编译配置。

    此外、您还可以查看 C2000 Academy。 它提供了有关如何开始使用的说明。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOpze8ebskysmgASY3VKSA__jEBbtmC__LATEST

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是安装了 C2000Ware。 我尝试导入的所有示例都可以正常工作、但来自 [.]\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f28004x\examples\launchxl 的 launchxl 除外

    我需要这样做、因为我想做类似的事情、从这开始非常方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供指向 C2000 Academy 的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520698" URL"~μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1099048/launchxl-f280049c-ca-t-import-launchxl-demo-project-in-ccs/4071649#4071649"]C2000Ware 已安装。 我尝试导入的所有示例都可以正常工作、但来自 [.]\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f28004x\examples\launchxl的 launchxl 除外

    您应该能够导入该项目、然后右键单击该项目、转到'Build Configuration'、设置为"Active"、然后选择 LAUNCHXL_CPU1_RAM Build configuration。

    在 Project Explorer 窗口中、展开 targetConfiguration 并确保 Launchpad .ccxml 文件处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在 CCS 中导入 launchxl 项目。 真遗憾、尤其是当您想向一些初学者展示如何开始使用 Launchpad 时...

    无论如何、这对我来说不再重要、我设法从零创建了另一个项目、并使用 launchxl 中的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、

     CCS 版本是什么?平台是什么? 我能够顺利导入 C2000Ware 示例项目。 我安装了 CCS 11.1。

    我们创建了 C2000在线培训。 请查看此链接。 本节介绍了如何开始使用 C2000的分步说明。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ASrjG01hPgRfzY1a74A0Yg__jEBbtmC__LATEST

    请查看并告知我们它是否对您有用、或者您是否有任何其他反馈。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才看到、您使用的是 CCS 11.2。 我尚未在 CCS 11.2上进行测试。 我今天将对其进行测试、然后再返回给您。 同时、您能否在以下位置尝试该示例:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的路径中有2个项目。 这两种方法都可以很好地导入。

    实际上、我尝试过的所有项目都可以导入、但 launchxl 除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、

    您是否使用 CCS 版本11.2? 此 CCS 版本(11.2.x)尚未发布。 是否确定使用 CCS 11.2.x CCS?

    我刚刚在 CCS 11.1、0上尝试过、它正在导入和编译、没有任何问题。

    您能否再次检查您的 CCS 版本以及 C2000编译器版本?

    该项目正在寻找  cgvtVersion="21.6.0.LTs"。  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、

    我 刚刚注意到 CCS 11.2.0.00007是在4月22日发布的。 我现在正在下载并安装。 我将尝试该项目。 同时、请告诉我您的编译器版本。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设编译器版本为21.6.0、请参阅控制台输出。 我不知道如何查找编译器版本。

    Building file: "../src/main.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/Devapp/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 -Ooff --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src/MCAL" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src/MCAL/third_party" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src/HAL" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src/SYS" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo/src/APPL" --include_path="C:/Users/budaciu_d1/CCS_workspace/Launchpad_F280049C_AdcPwmDemo" --include_path="C:/Devapp/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f28004x/common/include" --include_path="C:/Devapp/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f28004x/headers/include" --include_path="C:/Devapp/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/include" --define=CPU1 --define=_FLASH --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src/main.d_raw" --obj_directory="src"  "../src/main.c"
    Finished building: "../src/main.c"

    是的、CCS 版本是  11.2.0.00007。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、

    我刚刚安装了 CCS 11.2.0版本、并且能够毫无问题地导入和构建它。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、

    导入时看起来有所不同。 导入时、屏幕应与此类似

    您能否从该文件夹发送 projectspec 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个包含 launchxl 文件夹的存档文件。 我不知道哪个是 projectspec file.e2e.ti.com/.../launchxl.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 文件夹中包含.ccsproject、.cproject 和.project 以及.project。

    请删除这些文件、然后导入项目。 它应该可以正常工作。

    我已删除所附 zip 文件中的文件。

    e2e.ti.com/.../3603.launchxl.zip

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是删除您提到的文件没有改变任何东西、同样的错误。

    但是、使用你给我的文件夹、它是有效的! 然后、我比较了您的文件夹和我的安装中的文件夹之间的内容、唯一的区别是文件夹中存在*。ds_Store 文件。 对于这些文件、一切都很好、没有它们、我就会得到错误。 有趣的是、其他示例也不包含*。ds_Store 文件、但我可以导入。

    总之、感谢您的帮助!