This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在两个引脚/一个通道上触发 ADC 转换并在第二次转换后生成中断的最佳方法

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107711/tms320f28379d-best-method-for-triggering-adc-conversions-on-two-pins-one-channel-and-generating-interrupt-after-the-second-conversion

器件型号:TMS320F28379D

我在一个通道上有两个 ADC、希望从 EPWM1的同一 SOC 触发。  我想在第二次转换后获得一个中断。   

从 TRM 的角度来看、似乎可以通过几种方法来实现这一点。   

使用优先级功能的感觉可以是一种方法:

将两 个转换设置为高优先级、以便它们始终以相同的顺序发生、这种方式可以保证转换一起发生。  在第二次/更低优先级转换后触发中断。

这是否可行、和/或是否有更好的方法来实现这一目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="513451" URL"~/support/microrims/C2000-microrims-group/C2000/f/C2000-microrims-forum/1107711/tms320f28379d-best-method-for-trigging-adc-conversationsion-on 2-pines-1 channer-and-generating-interrupt-after the second-conversion from the EPWM1[引用来自同一个通道的 EPWSOC]。]

    您是否尝试通过2个 ADC SOC 对两个信号进行采样? 是的、两个 SOC 的触发器可以相同。 是的、可以使用高优先级模式、但如果应用中没有其他 SOC 使用、即使是轮询模式也应该工作。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初的想法是从 SOCA 从 ePWM 触发到 ADC 模块中的两个 SOC (例如 SOC0和 SOC1)。  一个强烈的优先选择是转换总是以相同的顺序发生、因此、例如、如果我接收到中断 ADCINT2、我知道 SOC0已经完成、我不需要检查它。   (SOCA --> SOC0-->无 INT,然后 SOC1->INT2)  以后可能会使用其他 ADC 引脚,因此为了适应未来的需要,我无法保证不使用其他 SOC。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高优先级模式可用于确保优先选择这些 SOC、但如果稍后应用中有更多 SOC、则可能需要重新考虑应用的设计。

    谢谢
    Vasudha