This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:‘s 闪存中断、MPOST 和 FMC 中断的定义

Guru**** 2416410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109076/tms320f280025c-about-flash-interrupts-what-s-the-defination-of-mpost-and-fmc-interrupts

器件型号:TMS320F280025C

大家好、专家也很好  

  祝你度过美好的一天!

   我 正在学习280025c TRM、我对 INT 组12中的 MPOST 和 FMC 中断感到困惑、因为我找不到 有关它们的解释。

我能  不能错过什么吗?有人能告诉我吗?

  什么事件可以 触发它们;

   2.如何启用/禁用它们;

   3.他们是否有任何旗帜?

   期待您的回复、非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    MPOST 是通过 GPREG2配置通过安全设置启用的引导 ROM 功能。 未启用 MPOST 的中断、因此您将不会看到生成的中断标志。

    所有闪存写入/擦除操作都可以生成 FMC 中断、但闪存库不会启用这些中断、因此您无需担心。

    请问您在需要启用中断并具有 ISR 的情况下、尝试使用 MPOST/FMC 做些什么?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想测试280025的极端性能、以便在系统中充分利用它。

    非常感谢!