This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:什么#39;s &quot 的定义;组睡眠计数器"

Guru**** 2416410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109026/tms320f280025c-what-s-the-defination-of-bank-sleep-down-counter

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

   祝你度过美好的一天!

   在280025 TRM (SPRUIN7A)中  、我在  表5-8中看到组睡眠计数器。 FPAC1寄存器字段说明- PSLEEP

  我只知道 泵睡眠计数器、 但什么是 组睡眠下降计数器?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    组睡眠递减计数器在闪存组内部、但用户不能对其进行控制。 只能说两个计数器使用相同的时钟。 泵睡眠递减计数器是可配置的、而组睡眠递减计数器是设计中的内部计数器。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、非常感谢~