This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:正弦表中有多少个条目用于旋转变压器励磁?

Guru**** 2904150 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109169/tms320f28384d-how-many-entries-in-sine-table-for-resolver-excitation

器件型号:TMS320F28384D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETMDSRSLVR

我在 controlSUITE 示例项目 TMDSRSLVR_v1.0中看到、激励 PWM 使用16元素正弦表。

如果16个元素足够、或者我可能需要更多元素、我应该考虑什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正弦表的尺寸要求取决于您用于发出激励( PWM 与 DAC)的方法以及 MCU 输出与功率放大器之间的低通滤波器设计。 通过充分的滤波、正弦周期的16点应足以根据我们的测试生成平滑的正弦波。 谢谢。

    韩文