This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109083/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、早上好。

我已经开始使用 Launchpad F280025C、在尝试设置断点时、我看到 CCS 出现了奇怪的行为。

唯一可用的选项是 SW 断点、无法启用这些断点、请参阅下面的屏幕截图。 我可以使用 XDS110 USB 探针刷写代码并进行连接、但调试功能似乎已禁用。

我是否缺少一些配置?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarold、

    是否可以尝试在第63行或第67行设置断点? 我认为只能在可执行语句或块上设置软件断点。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#breakpoints

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh 的快速反馈。 如果我在第63行和第67行中设置断点、我会得到相同的行为、请参阅下图。

    有关我当前正在调试的项目(示例)的其他信息。


    我正在使用来自 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\ccan 的示例 CAN_Ex5_transmit _receive、并且所有编译器优化都已关闭。

    此调试器(通过 EVB 附带的 USB 电缆)是否无法设置硬件断点?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarold、

    C2000器件支持硬件断点。 有关详细说明、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_breakpoint_watchpoint_c2000.html

    C2000器件两个 AU 单元、因此 可以  设置多少个硬件断点存在限制。  

    TMS320F28002x 器件具有 ERAD 模块、可显著增强调试功能。 C2000Ware SDK 中的一些示例说明了使用 ERAD 的调试功能。

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28002x/examples/ERAD/debugger_自有 示例

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、感谢您的快速反馈。

    是的、这与其他 UC 的行为类似。 但是、我正在尝试设置1个断点、而硬件断点在尝试设置时不可用、我认为这是问题、请参阅下面的屏幕截图:

    您是否知道以下屏幕截图中没有硬件断点的原因? 我是否需要配置 CCXML 文件中的任何内容?

    您是否能够在  EVB 中运行 CAN_Ex5_Transmit _Receive 示例?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarold、

    我刚刚尝试了设置、并且能够设置断点。 请参阅以下屏幕截图:

    您是否启动了调试会话? 按下"debug"图标后、该选项应该可用。 设置断点无需更改 CCXML 文件。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您对此问题的支持。 我的同事帮助我认识到、该示例未正确导入程序配置、修复后 我能够设置硬件断点。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我很高兴您能够解决此问题。 我现在要关闭线程。