This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:SD 闪存编程:什么是 Otis 错误:-4040

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109071/tms320f2802-sd-flash-programming-what-is-otis-error--4040

器件型号:TMS320F2802

当尝试对 DSP 的闪存进行编程时、我会得到 Otis 错误-4040。 这是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    遗憾的是、此处也缺少有关 SD 闪存工具的文档。  

    有人提到错误代码"40"、这是一个验证错误、这意味着闪存程序已经完成、但是用于与源文件进行比较的内容回读失败。  上述补救措施是确保根据 DS 设置闪存等待状态、以便我们知道读取效果良好。

    由于我不确定这是真正的错误、我想确保这与连接无关、您是否尝试过通过 JTAG 和 CCS 连接到器件?  连接后、您能否通过存储器映射检查闪存内容、以查看是否有任何已编程位/您的代码等?

    最棒的

    Matthew