This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:驱动 MOSFET 栅极的问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106585/tms320f28375d-issue-driving-gate-of-a-mosfet

器件型号:TMS320F28375D

您好!

客户  尝试使用 SPWM 方法向 MOSFET 提供栅极信号、但在所附图片中、有一个部分会关断输出 PWM 信号(高电平、低电平)、并且根据这些情况、 输出电流也不稳定。 请参阅随附的文件、了解波形、代码和原理图。

e2e.ti.com/.../TMS320F28375D.zip

谢谢

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么应用? 您可以参考电机控制 SDK 或数字电源 SDK 中的示例、以根据栅极驱动器和逆变器配置 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?  只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您超过一周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。