This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相电源问题

Guru**** 2932580 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103598/inverting-power-supply-issue

主题中讨论的其他器件:powerSUITETIDM-HV-1PH-DCACSFRA

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

参考 powerSUITE 单相逆变器:电压源 TIDM-HV-1PH-DCAC 项目下的直流/交流单元部分、客户有以下4个问题:

1) 1)源代码 voltageSourceInverterLCMFPTR_F28004x 中的文件 voltagesourceinvlcfltr_settings.h 包含以下语句:

//生成1开环检查逆变器
//构建2闭合电流环路逆变器强制正弦角
//构建具有内部电流环路的3电压环路

是否可以为非线性负载(变频器、开关电源等)的三种情况提供相应的负载电压和电流波形?

2) 2) 当编译为2或3时、是否有任何参考文档?  

3) 3) 电压环路是由瞬态值还是平均值控制? 或其他控制方式?

4) 4)内部电流与什么有关? 电流内部环路的电流是来自电感器电流、电容器电流还是负载电流?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    1) 1)图34是我们仅有的波形。 该设计早已发布、目前我们没有正常工作的测试设置。

    2) 2)详细信息在用户指南中提供。 您特别想要什么?

    3) 3)电压环路调节 Vbus 的采样值(平均值)

    4)内部电流环路调节电感器电流的采样值(平均值)

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的帮助。

    ~用户指南中提供了详细信息。 您特别需要什么?[/QUERT]

    /构建2闭合电流环路逆变器强制正弦角
    //构建具有内部电流环路的3电压环路

    客户正在寻找 上述2个案例的参考文档、手册中有许多部分不使用 SFRA。 当不使用 SFRA 和 DCL 时、反相波形如何控制?

    [引用 userid="425734" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1103598/inverting-power-supply-issue/4088474#4088474"] 3)电压环路调节 Vbus 的采样值(平均值)

    电压环路应该是反相输出的电压波形、与 Vbus 相结合、而不仅仅是 Vbus、对吗?

    [引用 userid="425734" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1103598/inverting-power-supply-issue/4088474#4088474]4)内部电流环路调节电感器电流的采样值(平均值)

    内部电流电感器电流、电容器电流还是负载电流? 在求平均值时是否考虑了谐波电流?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 补偿器设计 如基于 SFRA 的第32页(BUILD2)和第35页(Build3)所示。第27页和 P33显示了包含 DCL 的控制环路的方框图

    3)抱歉、这是我的错。 电压环路尝试调节 Vac 的平均值。

    4)检查第27页。 内部电流环路感应电感器电流。 谐波抑制的关键是第35页所示的 PR 补偿器。 它可以提升5阶、7阶和高阶谐波的增益以抑制它们。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1) 1)内部电流环路的作用是什么? 构建为3时、电流环路的电流参考值是正弦还是固定的?  电流环路正弦波形电流数据捕获的电流数据是叠加在正弦波上的其他谐波的电流数据吗?

    2) 2)电感器电流是否与下面的底部波形一致? 如果是、电流内部环路正弦还是其他波形数据的参考值?

    3) 3)您能否帮助仔细检查电压环路是否为 Vac 的平均值、因为客户认为它是代码所示的瞬态值。

    4)客户想知道是否可以提供以下信息:

    • H 桥输出的电流波形
    • 电感器上的电压波形
    • 电感器的电流波形
    • 带整流器负载的电容器电感的电流波形图

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    1) 1)内部电流环路调节电感器电流以遵循正弦基准。 电流基准由外部电压环路生成。 这在 P.12中进行了说明。 当前数据意味着什么?

    2) 2) 2)您能否详细说明您所指的底部波形?

    3)平均值表示1个开关周期的平均值。 这并不意味着整个线路周期的平均值。

    4)抱歉、我们目前没有任何工作正常的硬件。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用 userid="425734" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1103598/inverting-power-supply-issue/4094463#4094463]2)您能否详细说明您所指的底部波形?

    很抱歉、我忘记布置波形、我所指的是以下波形:

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部波形看起来像电感器上的电压。 内部电流环路将 IL1调节为正弦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们具有开关电源(或类似开关电源)的逆变器的负载峰值是否会发生削波?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否详细说明您的问题? 您是否在逆变器达到最大功率时询问它是否具有保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    平顶会在客户端出现非线性负载、因此他们想知道我们的器件如何?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    请为不同主题创建另一个主题、并提供您所指的平板型。

    最棒的

    John