This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于时间分析中断和各种功能的系统分析器工具。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108903/tms320f28377s-system-analyzer-tool-for-time-profiling-interrupts-and-various-functions

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我们已经开发了我们的项目、现在我们需要描述各种代码段的执行时间。 我们希望确保所有任务都能正确共享可用的 CPU 带宽。 我刚刚了解 到、调试视图中有一个系统分析器工具、展示了非常有趣的功能。 我们有 XDS110调试器。 我们在 这方面的项目请告诉我们:

1 - 我们可以使用此工具对中断服务例程和其他后台任务进行计时吗?

2-是否有任何培训视频或文献可用于 Delfino 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿萨德

    您使用的是 RTOS 还是板载金属项目?

    如果您使用的是 RTOS、则 CCS 支持 ROV 功能、允许查看各种运行时图形。 请查看:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/rov_guide/html/src/rov.html

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不包含此信息。 我正在使用裸机项目。 我从 C2000Ware 中的空 SysConfig 工程示例开始、然后使用 SysConfig 工具添加了外设配置。 请指导如何将系统分析仪用于裸机项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿萨德

    在裸机应用中、它仅为单线程。 您可以为感兴趣的函数或代码片段手动执行 CPU 周期计数。 有关详细信息、请查看以下链接。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_counting_cycles.html

    F28004x 和更新的 CPU 具有称为 "嵌入式实时分析和诊断(ERAD)"的功能、允许执行多个调试和分析。但 F28377S 没有 ERAD 模块。

    谢谢、此致、

    桑托什