This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:快速控制环路(FCL)测试级别2期间的 Teknic 电机连接/编码器连接问题

Guru**** 2610715 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV, 2MTR-DYNO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108313/tms320f28379d-teknic-motor-connections-encoder-connection-issue-during-fast-control-loop-fcl-testing-level-2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-3PHGANINV2MTR-DYNO

您好!

我有一个 LAUNCHXL-F28379D/ 两 个 BOOSTXL-3PhGaNInv 连接到两个 Teknic 电机(2MTR-DYNO),我认为确切的电机器件型号是 Teknic M-2310P-LN-04K

编码器接口通过 J14 (QEPA for M1)和 J15 (QEPB for M2)接头连接到 Launchpad。

我们正在尝试运行 本文档中提到的双轴电机控制项目:

www.ti.com/.../spraco3.pdf

我已通过逆变器板(其中一个 BOOSTXL-3PhGaNInv 上的 J5)为 Launchpad 供电。 和跳线 JP1-JP5从  LAUNCHXL-F28379D 中移除、JP6用于5V 电源。

在构建级"FCL_LEVEL2"中进行测试期间、我能够旋转电机、但 我看不到来自编码器的任何反馈? (motorVars[0].ptrFCL->QEP.ElecTheta 始终为0)

这就是我到目前为止所做的工作:

1.将 enableFlag 设置为1。(motorVars[0]。isrTicker 计数器开始递增)

2.将'motorVars[0].ctrlState'设置为 CTRL_run、从而将'motorVars[0].runMotor'设置为 MOTOR_RUN

3.将 motorVars[0].speedRef 设置为0.15,将 Vqtesting 设置为0.1,将 Vqtesting 设置为0。

此外 ,motorVars[0].ptrFCL->lsw 始终停留在 ENC_WAIT_for_INDEX 状态。

 QPOSLAT 寄存器 始终为0。

我还物理检查了 QEPA 接头处的电压、索引引脚始终为5V、如果没有索引、编码器是否应该将其下拉至0?

对于其他电机、上述情况也是如此。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 电机的 J4连接到  LAUNCHXL-F28379D 上的 J14/J15、请确保顺序正确:J14-PIN5/GND->J4/BLACK、  J14-PIN4/+5V-RED、 J14-PIN3/QEP->J4-BRON4/J14>J14- J4/JEPALOR-J14>J4/J14- J4/J14- JIN4、JIN4、JIN4、JEPALOR-J4+5+5+J14- J4/J4、JEPALOR-J14- J14、J4/JIN4、JEPALOR-   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    是的、这就是我连接 J4的方式、请看一下。

    我已根据数据表连接了连接:

    还有一点我使 P DRAIN (Molex 连接器的引脚1)悬空、这是否是一个问题? 因为 我在测量电动机体和 GND 之间的电势差时看到5V 电压差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用示波器检查构建级别2中的编码器的两个连接器上的 A/B/I 输出是否正确? 并尝试首先运行一个电机以查看发生了什么情况?

    您是否移除了设计指南中所示 BOOSTXL-3PhGaN 电路板上的 R20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanming,我解决了这个问题,就是电缆问题。

     两根导线的双接线片连接存在问题。 5V 和 GND 连接中存在双接线片、未正确进行压接、其中一根接地线不导通。