This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]编译器公告:版本22.6.0.LTS 可用于 C2000/CLA

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108812/faq-compiler-announcement-release-version-22-6-0-lts-available-for-c2000-cla

TI 很高兴地宣布推出新的 C28/CLA 编译器版本22.6.0.LTS、其中包括以下新特性。

新特性:

  • C28性能改进:
    • 提高中断保存/恢复效率
    • 减少寄存器溢出
    • 在寄存器中保留全局浮点/双精度变量
    • 其他 IF 转换用例
    • RTS 库例程 fmodf()现在具有更快的 TMU、使用__fmodf 内在函数来放宽 fp_mode 实现
  • CLA 性能改进:
    • 支持生成 MMACF32|MMMOV32
    • 无符号短整型更高效的 MRN 负载  
  • 新选项-fp_single_precision_constant 将非后缀浮点常量视为32位
  • 十六进制工具:新选项--boot_align_sect 和--boot_block_size=size

有关更多详细信息、请访问 C28编译器版本22.6.0.LTS 的下载页面