This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:闪存组和泵有何区别?

Guru**** 2604165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108767/tms320f280025c-what-s-the-difference-between-flash-bank-and-pump

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

   祝你度过美好的一天!

  关于闪存、 我以前只知道闪存组。 在280025 TRM 中 、它介绍了泵。的一些配置和使用

   有人能不能  ?每个功能泵和组都有什么功能   

  祝你一切顺利!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    泵为闪存组上的擦除、编程和读取操作提供必要的电压。

    所有具有闪存组的器件中都将存在电荷泵。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Vamsi!