主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我正在尝试帮助客户使用 MATLAB/Simulink 和 C2000进行基于模型的设计的第一步。 客户进行了一些基本操作、如 LED、ADC、PWM。
有2个问题:
1) 1) 如何配置 C2000外设?
1.a)例如、我们需要为某些 GPIO 设置上拉电阻。 如果我们需要 使用 MATLAB/Simulink 执行此操作、请告诉我在哪里执行此操作?
2.b)如果我们需要在 CCS 工程中执行该操作、在哪里添加此 init 函数?
2) 2)如何将 基于 MATLAB/Simulink 模型的设计与现有代码库相结合。 例如、用 C 语言编写的通信堆栈。我们需要将 一些代码函数添加到由 MATLAB 生成的 CCS 工程中并一起进行测试。 如何在此项目中添加代码而不会破坏 MATLAB 逻辑?