This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:-针对功率器件的双脉冲测试

Guru**** 2945930 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108436/tms320f28377s---double-pulse-test-for-power-devices

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的位置中包含 LAUNCHXL-F28377S、我想创建两个宽度不同的单个脉冲、并快速连续进行标题中的测试(认为它将由 GPIO 设置为1或0触发)。

我在嵌入式系统方面的经验有限、通过 PWM 模块的数据表、执行类似操作似乎很棘手。

是否有人可以建议创建此计划的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grigorios、

    我建议从我们的 ePWM 示例开始、这将有助于展示如何设置模块。 之后、您可以根据您的特定需求来定制。  

    我们的软件示例位于 C2000Ware 中: C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ePWM  

    具体而言、从"配置信号"示例开始。

    此致、

    Marlyn