This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D, TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107946/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSHSECDOCKC2000WARE

尊敬的各位成员:

我有评估板 Delfino。 我需要访问引脚 GPIO0to17和 GPIO145至162。 我无法找到应该如何在连接器上找到引脚。 另一方面、其用户指南没有太多帮助。 由于我今天没有时间,我宁愿在这里提出要求。  

此致

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    如果您可以访问 controlSUITE、则文件位置中会有一个 PDF: controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3。 PDF "F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf"包含一些有关 GPIO 引脚和连接器的信息、位于原理图的第2页。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    遗憾的是、我无法访问 controlSUITE。 我还能在哪里找到此 PDF 吗?

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    浏览这些资源、似乎没有任何地方有此 PDF 的在线版本。 我可以发布我所讨论页面的屏幕截图、但要获得完整详细的原理图、您需要下载 controlSUITE。 此外、在此处上传图像可能会导致一些质量损失。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我尝试注册 controlSUITE、但该 TI 页面似乎存在维护问题。 我可以要求您通过电子邮件将 pdf 发送给我吗?

    如果不是 scrrrrrrrrrrrrrrrshot、

    谢谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    我已将 PDF 发送到您的电子邮件;我建议您立即从您的帖子中删除您的电子邮件、以保护您的隐私。 我还随函附上 了 PDF、以防将来有其他人提出问题。

    此致、

    Omer Amire2e.ti.com/.../7080.F2837x_5F00_180controlCARD_5F00_R1_5F00_3_5F00_SCH_5F00_02Oct2015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    非常感谢。如果没有此文档、就无法继续处理 Delfino。 我真的很感谢。 我想问您最后一件事。 我想知道我是否可以找到"controlCARD 集线站 R6"或"TMDSHSECDOCK"的 SCH。

    此致

    Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    我设法找到了我认为您在谈论的内容、并将其附在下面。 可以在 C2000Ware 的文件系统中的以下位置找到该文件:

    C2000Ware_4_01_00_00/boards/Experiments/DockingStation" HSEC_120or180pin/revf

    此致、

    Omer Amir

    e2e.ti.com/.../MCU047F_2800_001_29005F00_Sch.PDF