This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:具有 F28069M 的 HV-KIT

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103044/tmdshvmtrinspin-hv-kit-with-f28069m

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你好

我已经和 Beagle 先生联系过这个问题、但他要求我使用 E2E、因为他将在下一个查看日休假。 无论如何、我们有 HVKIT、它与提供的电机一起工作、但我现在想更改为使用我们的电机。 因此、我需要对源文件进行一些更改、并重新编译整个项目。 看起来、MotorWare 中为 HV-Kit 提供的项目是针对280025设计的、但我的套件包含 F28069。 到目前为止、我还没有成功地将提供的项目转换为 F28069。 我想问一下、是否有项目可用、其中包含 HV-KIT 和 F28069的来源。 否则、我们将感谢您提供一些有关如何转换 Motorware-project 的提示。 我遵循了"spruj16.pdf"中编写的指令、但看起来它不会调整 CPU。 手动更改会导致许多不同的问题... (缺少库等)。

谢谢、致以诚挚的问候

Johnny Weindorf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotorWare 中提供了一些基于 F28069F/M 的电机驱动器示例、其中包含 InstaSPIN-FOC。 安装 MotorWare 后、您可以在以下文件夹中找到相关示例实验:http://www.ti.com/tool/motorware

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2806xF

     在尝试在 HVKIT 上运行电机之前、请先查看下面的实验和硬件指南。

    instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    qsg_hw_cncd28069miso.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f2806x\docs

    qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的反馈延迟了、我同时参与了一个不同的项目。 感谢罗燕明,这解决了我的问题。 因为我在某处读过,所以我没有安装 motorware,motorware 应该已经过时了,不应该再使用了。 不管怎样、这正是我要找的...我遇到了 lab1b 和 lab1c 问题、我跳过了它们、因为我在不同的线程中看到、代码直到现在还未被修改为 HV-Kit。 如果有任何提示、我可以看到 ADC 工作正常、我们将不胜感激。

    BR

     Johnny