This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:复位后解锁器件(区域1)失败

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311HEVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107625/launchxl-f280049c-failed-unlocking-device-zone-1-after-reset

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8311HEVM

您好!

我正在尝试让  LAUNCHXL-F280049C 与 DRV8311HEVM 电路板一起工作以进行电机控制。 我已经尝试使用 DRV8311xEVM InstaSPIN 通用 GUI、但尽管运行了所有电路板配置和步骤、固件仍无法正确控制电机。

因此、我现在尝试 通过通用电机控制实验室示例自行调整和构建固件、因此我至少应该具有调试访问权限才能查看正在发生的情况。

但是、当我尝试调试(和刷写)我的构建应用程序时、我会遇到以下错误:

C28xx_CPU1:GEL 输出:

RAM 初始化完成

C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域2)失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法从算法中获取文件信息
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:未加载用于查找"_exit"的算法
C28xx_CPU1:写入初始化算法时出错。 闪存算法返回错误代码。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\Stephen.crumpler\workspace_v11\universal_motorcontrol_lab_f28002x\Flash_lib_DRV8316RT\universal_motorcontrol_lab_f28002x.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法从算法中获取文件信息
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:未加载用于查找"_exit"的算法

闪存看起来是如何锁定的、大概是由  DRV8311xEVM InstaSPIN 通用 GUI 加载的固件锁定的?

有什么想法可以解锁它吗?

谢谢。