您好、TI、
我正在为 C2000 DSP 开发极简的 RTOS、我对用户嵌套中断有疑问。
我的任务是使用 用户中断触发的、调度程序使用 Timer1中断。
我说过、在一段时间内、Timer1中断没有到达 CPU、Timer1周期不受尊重。当任务需要更多的时间使用用户中断时、会出现问题。
重要的是、用户中断屏蔽外部计时器中断、
我的问题是、如果我激活嵌套中断、在用户中断运行时、Timer1中断是否可以被触发?

计时器周期为200us、在本示例中、由于任务负载较低、因此情况良好。
0是定时器1中断中的切换 GPIO。
1、2和3是3个任务,1、2和3个时间周期为1*200us。
节拍1:优先级1周期1*200us
节拍2:优先 级2周期2*200us
章次3:优先 级3期3*200us
当任务负载变得更高时、

此致、
提前感谢您
S.Tarik