This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:同步 EMIF 总线读写 SDRAM 异常

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107355/tms320f28377d-synchronous-emif-bus-read-and-write-sdram-exception

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的团队:

我的客户使用同步 EMIF 访问 SDRAM 并将其配置为16位读写模式。 读取数据时、可以访问正确的地址和数据。 写入数据时、组地址切换不正确。

分别读取和写入数据、先读取然后写入、数据被正确读取、但在写入数据时无法切换相应的组地址、从而导致一些地址访问错误;

我是否可以询问错误寄存器配置的原因或原因?

配置如下:

emif1Regs.SDRAM_TR.ALL = 0x31114610;

EMIF1Regs.SDRAM_RCR.ALL = 0x30E;  

EMIF1Regs.SDRAM_CR.ALL = 0x004620;

此致

绿色