This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何在中心对齐 PWM 模式下触发 ADC

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107048/tms320f280025c-how-to-trigger-adc-on-center-align-pwm-mode

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

根据我们研究的结果、在读取 BLDC 电机的相电流时、我们面临着这个问题。电机电流应如图所示进行测量  

 [我们要测量 PWM 通道中心或骑边的电机电流,如下所示]  

我使用  了 EPWM1_A、 EPWM1_B、 EPWM2_A、 EPWM2_B、EPWM4_A、  EPWM4_B

我有 f280025c MCU、我正在使用 C2000 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我卡在电机电流读数中、请指导我回答上述问题!!

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    ePWM 中的 TBCTR 模块能够生成两个触发事件、即 SOCA 和 SOCB、以启动 ADC 的转换。  您可以将计数器配置为在 ePWM 周期的中间触发。  请参阅 C2000Ware driverlib 示例中的软件 ADC_ex2_SoC_ePWM、并将其用作采样触发代码的基础。

    此致、

    Joseph